990-6264F-034

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık

0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)

%75 güce indirildiğinde 0°C ila 50°C (32°F ila 122°F)*

Akülü sistemler için -15°C ila 40°C (5°F ila 104°F) 

Akülü sistemler için -25°C ila 55°C (-13°F ila 131°F)

Bağıl nem %5-95 yoğunlaşmayan %10-80 yoğunlaşmayan

ANSI C57.96-1999'a göre yükselti azaltma*

1000 m (3300 ft): 1,000
1500 m (5000 ft): 0,975
2000 m (6600 ft): 0,950
2500 m (8300 ft): 0,925
3000 m (10.000 ft): 0,900

0-15.000 m (0-50.000 ft)

Birimden bir metre (üç feet)'den işitilebilen ses

%70 yükte 62 dB

400 V sistemleri için %100 yükte 69,5 dB
480 V sistemleri için %100 yükte 68 dB

Koruma sınıfı

IP20

Renk

RAL 9003 beyaz

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.