990-6264F-034

Harici Senkronizasyon için Sinyal Kabloları

Harici senkronizasyon için maksimum voltaj, teknik özelliklerde verilen giriş voltajı aralığına eşittir. Bu non-Class 2/non-SELV harici senkronizasyon için kablolar bir kılıf kablo olacak ve 600 VAC için derecelendirilecektir.

  1. Harici senkronizasyon kablolarını Sinyal Kablolarını G/Ç Kabini ile Güç Kabinleri Arasından Geçirme ile gösterildiği gibi G/Ç kabininin üstünden veya altından 0P6549'ya çekin.
  2. Üç fazı terminal bloğuna bağlayın:
    NOT: Senkronizasyon kaynağından gelen fazlar maksimum 0.5 A sigortayla korunmalıdır.
    NOT: Terminal bloğunu panele bağlamayın. Montaj hizmeti sırasında sinyal kabloları Schneider Electric tarafından bağlanacaktır.
    1. L1'i, 0P6549'da J5611'e bağlayın.
    2. L2'yi, 0P6549'da J5612'ye bağlayın.
    3. L3'ü, 0P6549'daki J5613'e bağlayın.

Sabit Voltaj Kaynağına Temel UPS Senkronizasyonu için Sinyal Kablosu Bağlantıları (Pano 0P6548, 0P6549)

Akıcı Senkronizasyon Masterlı Çift UPS Senkronizasyonu için Sinyal Kablosu Bağlantıları (Pano 0P6548, 0P6549)

Sabit Paralel Senkronizasyon Master için Sinyal Kablosu Bağlantıları (Pano 0P6548, 0P6549)

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.