990-6264F-034

Modbus Bağlantıları (Kart 0P6502)

NOT: Modbus bağlantısı için sonlandırıcılar 0H-9385 kurulum kitinde sağlanır.
NOT: Modbus bağlantıları için korumalı kablolar kullanılmalıdır. Korumanın toprak bağlantısı mümkün olduğunca kısa olmalıdır (ideal olarak 1 cm'nin altında). Tüm Modbus sinyal kabloları çift izoleli/ceketli kablo olmalı ve minimum 30 VDC değerinde olmalıdır.

Bir UPS ile 2 Kablolu Bağlantı

Örnek: İki UPS ile 2 Kablolu Bağlantı

Örnek: Bir UPS ile 4 Kablolu Bağlantı

Örnek: İki UPS ile 4 Kablolu Bağlantı

Modbus Dip Switch Ayarları

Modbus dip anahtarları kurulumunuza uyacak şekilde ayarlanmalıdır:

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.