990-6264F-034

Harici Sinyal Kabloları için Pano Konumlarına Genel Bakış

Harici sinyal kablolarını panolara yönlendirmek için Harici Sinyal Kablolarını Panolara Yönlendirme prosedürünü izleyin.

Class 2/SELV

Pano Terminal Açıklama Bkz.
0P6547 J4931, J4932 +24V SELV Acil Durum Güç Kapatma (EPO) Bağlantısı
J4936-J4938 Acil Durum Güç Kesme (EPO) Bağlantıları
0P6548 J5502-J5505, J5510 Giriş kontağı IN1 - IN5 Giriş Kontakları ve Çıkış Rölelerinin Genel Görünümü
J5506 Giriş kontağı IN9
J5520-J5525, J5528 Çıkış röleleri OUT8,9,10
J5527 Kirk anahtar kontrolü Ana Şaltere Sinyal Kablosu Bağlantıları (Pano 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5514 UOB lamba denetimi
J5515 MBB lamba kontrolü
J5516 SIB lamba denetimi
J5517 SSIB lamba denetimi
J5509 Yedek UOB AUX
0P3643 PBUS1, PBUS2 PBUS PBUS Kablo Bağlantıları (Pano 0P3643)
0P6502   Modbus Modbus Bağlantıları (Kart 0P6502)

Non-Class 2/Non-SELV

Pano Terminal Açıklama Bkz.
0P6547 J4939-J4941* Yapılandırılabilir çıkış röleleri OUT1, OUT2, OUT3 Giriş Kontakları ve Çıkış Rölelerinin Genel Görünümü
0P6549 J5607 MBB Ana Şaltere Sinyal Kablosu Bağlantıları (Pano 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5608 SIB
J5620 SSIB
J5621 UOB
J5622 UIB
J5611, J5612, J5613 Harici senkronizasyon - L1, L2, L3 Harici Senkronizasyon için Sinyal Kabloları
J5609 Akü kesicisi 1 Klasik Akü Kabinlerine Sinyal Kablosu Bağlantıları (Pano 0P6547, 0P6549, 0P6552) veAkü Kesici Kabine Sinyal Kablosu Bağlantıları (Pano 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5610 Akü kesicisi 2
0P6548 J5529 Akü sıcaklık sensörü 1
0P6547 J4942, J4943 24V besleme 1
J4929, J4930 24V besleme 2
J4923 DC şant trip 1
J4924 DC şant açma / kapama 2
0P6552 J9019 Akü kesicisi 3
J9020 Akü kesicisi 4
J9021 Akü sıcaklık sensörü 2
J9022, J9023 24V besleme 3
J9024, J9025 24V beslemesi 4
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.