990-6264F-034

Harici Sinyal Kablolarını Panolara Yönlendirme

  1. G/Ç kabininin üstündeki iki rakor plakasını çıkarın ve geçerli Class 2/SELV (A) ve non-Class 2/non-SELV (B) sinyal kabloları için delik açın. Kablo kanallarını monte edin ve plakaları tekrar takın.
  2. Harici sinyal kablolarını kablo kanalından ve doğru deliklerden geçirin:
    1. Class2/SELV kablolarını sol kapaktaki panolara takın.

    2. Class2/SELV kablolarını sağ kapaktaki panolara takın.

    3. Non-class 2/Non-SELV kablolarını sağ kapaktaki panolara takın.

  3. Harici sinyal kablolarını sağ kapıdaki kartlara yönlendirin:
    1. Sağ kapağı açın ve plakayı iç kapıdan çıkarın.
    2. Kabloları kart terminallerine yönlendirin ve verilen kablo bağları ile sabitleyin. Class 2/SELV kabloları (A) şekilde gösterildiği gibi non-Class 2/non-SELV olmayan kablolardan (B) ayrı yönlendirilmelidir.
      NOT: Harici artık kabloları, kapının tamamen açılabilmesi için yeterince uzun olmalıdır.
  4. Harici sinyal kablolarını sol kapıdaki kartlara yönlendirin:
    1. Sol kapağı açın ve plakayı iç kapıdan çıkarın.
    2. Harici sinyal kablolarını terminallere yönlendirin ve verilen kablo bağları ile sabitleyin.
      NOT: Harici artık kabloları, kapağın tamamen açılabilmesi için yeterince uzun olmalıdır.
      NOT: Modbus kablosunun blendajı için plakayı (A) kullanın.
    3. Kapağı kapatın ve ağ yönetim kartları kablolarını ve PBUS kablolarını öne doğru yönlendirin.
      NOT: Kuru Kontak girişi AP9810, AP9631 veya AP9635CH'ye bağlanırsa, bağlı ekipmanın toplam kablo uzunluğu 30 m'yi (98 ft) aşmamalıdır. Korumak (A) için plakayı kullanın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.