990-6264F-034

Sinyal Kabloları

DİKKAT
Ekipman hasarı tehlikesi
  • Tüm Class 2/SELV sinyal kabloları çift izoleli/kılıflı kablo olmalı ve minimum 30 VDC değerinde olmalıdır. Tüm non-Class 2/non-SELV sinyal kabloları çift izoleli/kılıflı kablo olmalı ve minimum 600 VAC değerinde olmalıdır.
  • Açtırma anahtarını besleyen kablo, kılıflı bir kablo olmalı ve 600 VAC değerinde olmalıdır. Kablolar, kablo gerilim düşüşü ve açtırma anahtarı üreticisinin tavsiyesi dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.