990-6264F-034

Konfigürasyon Genel Görünümü

Sistemdeki Kesiciler

UIB UPS giriş kesicisi
SSIB Statik bypass giriş kesicisi
BB Akü kesicisi
MBB Bakım bypass'ı kesicisi
UOB UPS çıkış kesicisi
BF2 Geri besleme koruma anahtarı

1250 kW G/Ç Kabinli UPS'lerin Genel Görünümü – Tek Şebeke

NOT: Seçtiğiniz konfigürasyona bağlı olarak, BF2 geri besleme kesicisi (çizimde * ile işaretlenmiştir) UPS'e önceden takılabilir, UPS'e takılmak üzere isteğe bağlı bir geri besleme kiti GVXOPT001 olarak teslim edilebilir veya ana şalterde UPS'in girişine monte edilebilir.

Çizimde 750 kW UPS gösteriliyor. Diğer 1250 kW G/Ç kabinli UPS'ler için aynı prensip geçerlidir.

1250 kW G/Ç Kabinli UPS'lerin Genel Görünümü – Giriş ve Bypass Ortak Olmayan Beslemeli Şebeke

NOT: Seçtiğiniz konfigürasyona bağlı olarak, BF2 geri besleme kesicisi (çizimde * ile işaretlenmiştir) UPS'e önceden takılabilir, UPS'e takılmak üzere isteğe bağlı bir geri besleme kiti GVXOPT001 olarak teslim edilebilir veya ana şalterde UPS'in girişine monte edilebilir.

Çizimde 750 kW UPS gösteriliyor. Diğer 1250 kW G/Ç kabinli UPS'ler için aynı prensip geçerlidir.

Paralel Sistem

Galaxy VX, kapasite için paralel olarak 4+0'a kadar UPS'i ve yedeklilik için paralel olarak 4+1'e kadar UPS'i destekleyebilir.
NOT: Ana şalter için doğru boyutta uygun kesiciler/anahtarlar bulmanın 4 MW üzerindeki sistemler için zor olabileceğini unutmayın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.