990-6264F-034

Arka Sabitleme Braketlerini Monte Etme

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Sisteme toz veya diğer iletken parçaların girişini önlemek için sabitleme delikleri açarken UPS sistemini kapalı bırakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
YAN YATIRMA TEHLİKESİ
Tüm arka ve ön sabitleme braketleri kurulmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. G/Ç kabininin arkasına takılmış olan arka bağlantı desteğini kullanın. Plakayı kurulum kiti 0H-9385'ten G/Ç kabininin arka sabitleme braketinin sağ tarafına sabitleyin. Plakanın yönüne dikkat edin.
  2. G/Ç kabini ve güç kabini için arka sabitleme braketlerini son kurulum alanına yerleştirin.
  3. Verilen vidaları ve cıvataları kullanarak arka sabitleme braketlerini birbirine bağlayın.
  4. Delik konumlarını işaretleyin.
  5. Ulusal ve yerel gereksinimlere göre sabitleme deliklerini açın.
  6. Arka sabitleme braketlerini zemine monte edin. Cıvatalar verilmemektedir.
  7. Arka sabitleme braketlerinin düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın. Gerekirse verilen ayar pullarını kullanın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.