990-55222D-006

Configurar el modo de alta eficiencia

  1. Pulse Configuración > Alta eficiencia.
  2. Seleccione el Modo de alta eficiencia: Deshabilitar, Modo ECO, eConversion. Si el sistema ha deshabilitado el modo de alta eficiencia debido a la descarga de la batería según el límite configurado, se marcará Deshabil. por sistema.
    NOTA: Póngase en contacto con Schneider Electric para habilitar Modo ECO.
  3. Seleccione Compensador armónicos eConversion, si procede. Solo se puede seleccionar cuando se ha habilitado eConversion.
  4. Seleccione Programac. modo alta efic.: Activo según programado., Siempre activo o Nunca activo.
    1. En Activo según programado., pulse Programac., configure y habilite las programaciones como sea necesario.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.