990-55222C-031

Konfigurera Högeffektivitetsläge

  1. Tryck på Konfiguration > Högeffektivitet.
  2. Välj Högeffektivitetsläge: Inaktivera, ECO-läge, eConversion. Om högeffektivitetsläget har inaktiverats av systemet på grund av batteriurladdning över den konfigurerade gränsen, får det markeringen Systeminaktiverat.
    OBS: Kontakta Schneider Electric för att aktivera ECO-läge.
  3. Välj eConversion harmonics-kompensator, om tillämpligt. Detta är endast valbart när eConversion är aktiverat.
  4. Välj Högeffektivitetsschema: Aktiv enligt schema, Alltid aktiv eller Aldrig aktiv.
    1. För Aktiv enligt schema, tryck på Schema och ställ in samt aktivera schemat enligt dina preferenser.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.