990-55222C-007

Διαμόρφωση λειτουργίας υψηλής απόδοσης

  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Υψηλή απόδοση.
  2. Επιλέξτε το στοιχείο Λειτουργία υψηλής απόδοσης: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO, eConversion. Αν έχει απενεργοπιηθεί η λειτουργία υψηλής απόδοσης από το σύστημα λόγω αποφόρτισης της μπαταρίας πάνω από το όριο διαμόρφωσης, θα σημειωθεί Απεν. από το σύστημα.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO.
  3. Επιλέξτε το στοιχείο Αντιστάθμιση αρμονικών eConversion, εφόσον είναι σχετικό. Αυτό μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ηλεκτρονική μετατροπή (eConversion).
  4. Επιλέξτε το στοιχείο Χρονοδιάγραμμα υψηλής απόδοσης: Ενεργό βάσει χρονοδιαγράμματος, Πάντα ενεργό ή Ποτέ ενεργό.
    1. Για το στοιχείο Ενεργό βάσει χρονοδιαγράμματος, αγγίξτε την επιλογή Χρονοδιάγραμμα και ρυθμίστε και ενεργοποιήστε τα χρονοδιαγράμματα όπως χρειάζεται.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.