990-55222C-031

Ändra lösenordet

OBS: Byt alltid lösenord vid första inloggningen och förvara lösenordet på en säker plats.
FÖRSLAG: Skapa komplexa lösenord för att skydda UPS-enheten:
  • Lösenordet ska vara minst åtta tecken långt.

  • Lösenordet ska skilja sig väsentligt från tidigare lösenord och från lösenord till andra enheter.

  • Använd en kombination av stora bokstäver, små bokstäver, siffror och specialtecken.

  1. Tryck på Logga ut.
  2. Tryck på Konfiguration.
  3. Ange ditt lösenord.
    OBS: Standardanvändarnamn och -lösenord för administratören är admin.
  4. Tryck på Ändra lösenord och ange det nya lösenordet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.