990-55222D-034

Parola Değiştirme

NOT: İlk girişinizde her zaman parolanızı değiştirin ve parolanızı güvenli bir yerde saklayın.
ÖNERİ: UPS'inizi korumak için karmaşık parolalar oluşturun:
  • Parola en az sekiz karakter uzunluğunda olmalıdır.

  • Parola, önceki parolalardan ve diğer cihazların parolalarından önemli ölçüde farklı olmalıdır.

  • Büyük harfler, küçük harfler, rakamlar ve özel karakterlerden oluşan bir kombinasyon kullanın.

  1. Oturumu Kapat öğesine dokunun.
  2. Konfigürasyon öğesine dokunun.
  3. Parolanızı girin.
    NOT: Varsayılan yönetici kullanıcı adı ve parola: admin
  4. Parola değiştir öğesine dokunun ve yeni parolayı girin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.