990-55222D-023

Slå av UPS-systemet og gå over i vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Bruk bare en frakoblingsenhet når den tilhørende indikatorlampen for frakoblingsenheten lyser.
  1. Slå av UPS-systemet med Veiledete sekvenser:
    • For enkle UPS-systemer: Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av UPS-systemet, og følg instruksjonene på displayet.
    • For parallelle UPS-systemer: Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.