990-55222D-023

Gjenopprett UPS-innstillingene fra en USB-enhet

MERK: UPSen kan bare godta innstillinger som opprinnelig var lagret fra samme UPS. Innstillinger som er lagret fra andre UPS-enheter, kan ikke gjenbrukes.
Innstillingene kan kun gjenopprettes når UPSen er i vedlikeholdsbypassdrift eller av-modus.
  1. Trykk på Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på displayet.
    MERK: Ikke åpne frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB) på slutten av avstengningssekvensen, da dette slår av strømmen til displayet.
  2. Velg Konfigurasjon > Lagre/gjenopprette.
  3. Åpne frontdøren.
  4. Sett USB-enheten inn i USB-port 1 i systemnivåkontrolleren.
  5. Trykk på Gjenoppr. for å implementere lagrede UPS-innstillinger fra USB-enheten. Vent til systemnivåkontrolleren startes på nytt automatisk.
    MERK: Du må ikke fjerne USB-enheten før gjenopprettingsprosessen er fullført.
  6. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på displayet.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.