990-55222D-023

Slå av UPS-systemet og gå over i vedlikeholdsbypassdrift med et display som ikke fungerer

MERK: Hvis displayet kan betjenes, går du alltid til Kontroll > Veiledete sekvenser og følger trinnene på displayet for å slå av UPSen.
  1. Trykk og hold inne AV-knappen for vekselretteren på systemnivåkontrolleren i fem sekunder. Dette overfører UPSen til tvungen bypassdrift. Kontroller at LED-lampen til vekselretteren er av og at LED-lampen til bypassen lyser grønt på systemnivåkontrolleren. Se Lys i status-LED-lamper per UPS-driftsmodus.
  2. Lukk frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
  3. I et parallellsystem: Åpne frakoblingsenheten for systemisolasjon (SIB).
  4. Åpne frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
  5. Åpne frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede).
  6. Åpne frakoblingsenheten(e) for batteri.
  7. Åpne frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB).
  8. I et parallellsystem: Gjenta trinn 4 til 7 for de andre UPS-enhetene i parallellsystemet.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.