990-55222D-023

Lys i status-LED-lamper per UPS-driftsmodus

Hvis displayet slutter å fungere, kan du se UPS-driftsmodusen via Status-LED-lampene på systemnivåkontrolleren.

  • En grønn LED-lampe betyr at funksjonen er aktiv.

  • En LED-lampe som er av betyr at funksjonen er inaktiv.

  • En rød LED-lampe (grå i illustrasjonen) betyr at funksjonen er ute av drift eller at den er i alarmtilstand.

Dobbel konvertering (normal drift)
eConversion-modus
Batteridrift (i et system med to forsyningskilder med bypass tilgjengelig)
Batteridrift (i et system med enkel forsyningskilde eller et system med to forsyningskilder med bypass utilgjengelig)
Forespurt statisk bypassdrift
Tvungen statisk bypassdrift
ECO-modus
Statisk bypass-standbydrift


Av-modus
 
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.