990-55222D-023

Starte en batteritest

Forhåndskrav:

  • Batteriets frakoblingsenheter er lukket.

  • Ingen kritiske alarmer er til stede.

  • Bypasstilførselen må være tilgjengelig.

  • Statisk bypassdrift må være tilgjengelig.

  • Batteriene må være mer enn 50 % ladet.

  • Den tilgjengelige kjøretiden må være mer enn 4 minutter.

  • Driftsmodus må være normal drift, eConversion- eller ECO-modus.

  • Systemdriftsmodus må være vekselretter-, eConversion- eller ECO-modus.

Denne funksjonen utfører en rekke tester på batteriene, for eksempel kontroll av sikringer som er gått, registrering av svakt batteri osv. Det finnes to typer batteritester (etter kapasitet eller etter spenning/tid) som konfigureres under batterikonfigurasjonen. Se Konfigurer batteriløsningen for mer informasjon. En batteritest etter kapasitet kan planlegges slik at den kjøres automatisk ved forskjellige tidsintervaller (fra ukentlig og opptil én gang i året).

  1. Velg Vedlikehold > Batteri > Start test.
  2. Trykk på OK på bekreftelsesskjermen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.