Utføre en test av batteri-SPoT-modus i et enkelt UPS-system
Forutsetninger for ett enkelt UPS-system:
-
UOB må være åpen
-
UPS-driftsmodus må være forespurt statisk bypass
-
Frakoplingsenhetene for batteri (BB) må være lukket
-
Det må ikke finnes overvåkningsfeil
-
SSIB må være lukket
Denne funksjonen utfører en batteriutladingstest uten å bruke en lastbank. Under testen av batteri-SPoT-modus slås vekselretteren PÅ mens UPS-en er i forespurt statisk bypass. Under testen utfører UPS-enheten en kalibreringstest av batteriets driftstid (hvis forutsetningene for batteriets driftstidstest er oppfylt, se Starte en kjøretidskalibreringstest), og justerer den estimerte driftstiden tilsvarende.
Utgangseffekten kan justeres manuelt fra 10 til 100 % last slik at den er så lik driftsforholdene som mulig.
Testen stanser når batterispenningen når avslutningsnivået, eller når det forhåndsdefinerte utladingsnivået nås.
- Fra startskjermen velger du .
- På side 1 i menyen for Batteri-SPoT-modus må du kontrollere at forhåndskravene for å kjøre en test er oppfylt, og bekrefte at lasten har strøm hvis UOB er åpen under prosedyren. Trykk på pilsymbolet for å gå til neste side.
- På side 2 følger du sjekklisten. Trykk på pilsymbolet for å gå til neste side.
- På side 3 angir du batteriutladingsnivå og utgangseffektnivå. Trykk på pilsymbolet for å gå til neste side.
- På side 4 trykker du på Start batteri-SPoT-modus for å starte testen.