990-55222D-023

Start opp UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Bruk bare en frakoblingsenhet når den tilhørende indikatorlampen for frakoblingsenheten lyser.
  1. Hvis frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB) er åpen, må du lukke den.
    Displayet slås på. Omstartssekvensen varer ca. 3 minutter.
  2. Start UPS-systemet med Veiledete sekvenser:
    • For enkle UPS-systemer: Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet, og følg instruksjonene på displayet.
    • For parallelle UPS-systemer: Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.