Konfigurer Modbus
Modbus kan konfigureres for det integrerte og det valgfrie nettverksstyringskortet (NMC).
- Trykk på og velg Integrert NMC for å konfigurere det integrerte nettverksstyringskortet eller Valgfri NMC for å konfigurere det valgfrie nettverksstyringskortet (hvis tilgjengelig).
- Konfigurer innstillingene på den
første siden for den valgte NMC-en:MERK: Modbus RTU- og BACnet MS/TP-protokollene kan ikke være aktivert samtidig. Hvis du vil konfigurere Modbus på displayet, må du deaktivere BACnet MS/TP-tilgang via nettverksstyringskortets webgrensesnitt eller CLI.
- Fjern haken for Deaktiver for å konfigurere Seriell Modbus. Når haken er markert, kan innstillingene ikke endres og funksjonen er deaktivert.
- Sett Paritet til Ingen, Partall eller Oddetall.
- Sett Stopp-bit til 1 eller 2.
- Sett Overføringshastighet til 2400, 9600, 19200 eller 38400.
- Angi Mål, unik ID til et
tall mellom 1 og 247.MERK: Alle enhetene på bussen må ha nøyaktig de samme innstillingene, bortsett fra enhetsadressen Mål, unik ID, som må være unik for hver enhet. Ingen enheter på bussen kan ha samme adresse.
- Trykk på OK for å lagre innstillingene, og trykk på pilsymbolet for å gå til neste side.
- Konfigurer innstillingene på den andre siden:
- Fjern haken for Deaktiver for å konfigurere TCP-Modbus. Når haken er markert, kan innstillingene ikke endres og funksjonen er deaktivert.
- Velg Port 502 eller Port [5000 til 32768].
- Trykk på OK for å lagre innstillingene.
- Gjenta trinnene for å konfigurere den andre NMC-en, hvis nødvendig.