990-55222D-023

Konfigurer displayinnstillinger

  1. Trykk på Konfigurasjon > Generelt > Display.
    1. Sett Alarmlyd til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle alarmlyder.
    2. Sett Alarmlyd (kun informative alarmer) til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle informative alarmlyder.
    3. Velg Celsius eller Fahrenheit for å stille inn temperaturenheten.
    4. Sett Skjermsparer på etter til 5 min, 15 min, 30 min eller Aldri. Skjermspareren aktiveres etter angitt tid når det ikke har vært noen aktivitet på displayet.
    5. Still inn Lysstyrke på display ved å trykke på - eller +.
    6. Sett Berøringsskjermlyd til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle displaylyder (unntatt alarmlyder).
    7. Kalibrer berøringsfunksjonaliteten til displayet ved å trykke på kalibreringsknappen to ganger.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.