990-55222D-023

Oversikt over parallellsystem

UIB Frakoblingsenhet for enhetens inngang
SSIB Frakoblingsenhet for statisk svitsj-inngang
UOB Frakoblingsenhet for enhetens utgang
SIB Frakoblingsenhet for systemisolasjon
BB Frakoblingsenhet for batteri
MBB Frakoblingsenhet for vedlikeholdsbypass
MERK: I litteratur fra Schneider Electric brukes «frakoblingsenhet» som et generelt begrep som dekker effektbrytere eller lastbrytere, da plasseringen av disse kan variere etter konfigurasjonen. Detaljer om den enkelte konfigurasjonen finner du i det elektriske diagrammet og/eller ved å lese symbolet foran på hver frakoblingsenhet.

Galaxy VXL kan støtte opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 4 + 1 UPS-enheter i parallell for redundans med individuell UIB og SSIB.

Parallellsystem – enkel forsyningskilde

Parallellsystem – to forsyningskilder

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.