990-55222D-023

Start opp UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift med et display som ikke fungerer

MERK: Hvis displayet kan betjenes, går du alltid til Kontroll > Veiledete sekvenser og følger trinnene på displayet for å starte UPSen.
  1. Hvis frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB) er åpen, må du lukke den.
  2. Lukk frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede).
  3. Lukk frakoblingsenheten for bypass-tilbakemating (BF2) (hvis til stede).
  4. Lukk frakoblingsenheten(e) for batteri.
  5. Trykk og hold inne PÅ-knappen for vekselretteren på systemnivåkontrolleren i fem sekunder. Dette slår på vekselretteren og overfører UPSen til vekselretterdrift (eConversion- eller dobbel konvertering-modus). Kontroller at LED-lampen til vekselretteren lyser grønt på systemnivåkontrolleren. Se Lys i status-LED-lamper per UPS-driftsmodus.
  6. Lukk frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
  7. I et parallellsystem: Gjenta trinn 1 til 6 for de andre UPS-enhetene i parallellsystemet.
  8. I et parallellsystem: Lukk frakoblingsenheten for systemisolasjon (SIB) (hvis til stede).
  9. Åpne frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.