990-55222D-023

Konfigurere nettverk

Nettverket kan konfigureres for det integrerte og det valgfrie nettverksstyringskortet (NMC).

  1. Trykk på Konfigurasjon > Nettverk og velg IPv4 for Integrert NMC for å konfigurere det integrerte nettverksstyringskortet eller for Valgfri NMC for å konfigurere det valgfrie nettverksstyringskortet (hvis tilgjengelig).
  2. Konfigurer IPv4-innstillingene på siden for den valgte NMC-enheten:
    1. Fjern haken for Deaktiver integrert NMC IPv4/Deaktiver valgfri NMC Ipv4 for å konfigurere IPv4. Når haken er markert, kan innstillingene ikke endres og funksjonen er deaktivert.
    2. Sett Adressemodus til Manuelt, DHCP eller BOOTP. Legg til verdiene for manuell adressemodus.
    3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
  3. Trykk på Konfigurasjon > Nettverk og velg IPv6 for Integrert NMC for å konfigurere det integrerte nettverksstyringskortet eller for Valgfri NMC for å konfigurere det valgfrie nettverksstyringskortet (hvis tilgjengelig).
  4. Konfigurer IPv6-innstillingene på siden for den valgte NMC-enheten:
    1. Fjern haken for Deaktiver integrert NMC IPv6/Deaktiver valgfri NMC IPv6 for å konfigurere IPv6. Når haken er markert, kan innstillingene ikke endres og funksjonen er deaktivert.
    2. Sett DHCPV6-modusen til Adresse og annen informasjon, Kun annen info enn adresse eller IPv6 aldri.
    3. Velg Autokonfigurasjon eller Manuelt. Legg til verdiene for manuell modus.
    4. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
  5. Gjenta trinnene for å konfigurere den andre NMC-en, hvis nødvendig.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.