990-55222D-023

Konfigurer inngangskontakter

  1. Trykk på Konfigurasjon > Kontakter og reléer og velg inngangskontakten du vil konfigurere.
  2. Velg en funksjon fra rullegardinlisten for den valgte inngangskontakten:
    Ingen: Ingen handling tilordnet denne inngangskontakten. Generator forsyner UPS: Inngang som indikerer at UPSen forsynes av en generator. Du må også velge reduksjon av batteriladestrøm mens UPS-enheten forsynes av en generator. Sett Batteriladestyrke under generator-forsyning til 0 % (ingen batteriladning), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % (full batteriladning). Batteriladestyrke under generator-forsyning kan bare velges for denne funksjonen.
    Jordingsfeil: Inngang som indikerer at det har oppstått en jordingsfeil. Batteriromventilasjon fungerer ikke: Inngang som indikerer at batteriromventilasjonen ikke fungerer. Hvis denne inngangen er aktivert, slås batteriladeren AV.
    Brukerdefinert 1: Generell inngang. Ekstern batteriovervåking oppdaget en feil: Inngang som indikerer at den eksterne batteriovervåkeren har oppdaget en feil. Når inngangen er aktiv, sender UPSen en alarm (ingen andre handlinger).
    Brukerdefinert 2: Generell inngang. Høyeffektivitetsmodus er deaktivert: Hvis denne inngangen er aktivert, forhindres UPS-enheten fra å gå over i høyeffektivitetsmodus (ECO-modus og eConversion-modus), eller den går ut av enhver aktiv høyeffektivitetsmodus.
    Eksternt energilager: alarm med lav alvorlighetsgrad: Inngang som indikerer at overvåkingen av det eksterne energilageret har oppdaget en mindre feil. Eksternt signal slår av laderen: Hvis denne inngangen er aktivert, slås laderen AV på et signal fra eksternt utstyr, for eksempel på et signal fra det eksterne energilageret.
    Eksternt energilager: alarm med høy alvorlighetsgrad: Inngang som indikerer at overvåkingen av det eksterne energilageret har oppdaget en alvorlig feil. Transformatortemperaturen er for høy: Inngang som indikerer at det er utløst en alarm for høy temperatur for transformatoren.
    Likestrømsjordingsfeil: Inngang som indikerer at det har oppstått en likestrømsjordingsfeil. Forsinket overføring fra batteridrift til normal drift er aktivert: Inngang for å indikere at forsinket overføring fra batteridrift til normal drift er aktivert.
    MERK: Denne funksjonen kan bare konfigureres for inngangskontakt av Schneider Electric. Når en inngangskontakt er konfigurert for denne funksjonen, kan den spesifikke inngangskontakten bare omkonfigureres til en annen funksjon av Schneider Electric.
  3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.