990-55222C-007

Διαμόρφωση των προτιμήσεων οθόνης

  1. Αγγίξτε Διαμόρφωση > Γενικά > Εμφάνιση.
    1. Ρυθμίστε τον ήχο συναγερμού σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Αυτό θα ενεργοποιήσει/σβήσει όλους τους ήχους συναγερμού.
    2. Ρυθμίστε τον ήχο συναγερμού (μόνο για ενημερωτικούς συναγερμούς) σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Αυτό θα ενεργοποιήσει/σβήσει όλους τους ενημερωτικούς ήχους συναγερμού.
    3. Ρυθμίστε τη μονάδα θερμοκρασίας σε Κελσίου ή Φαρενάιτ.
    4. Ρυθμίστε την Προφύλαξη οθόνης σε μετά σε 5 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά, ή Ποτέ. Η προφύλαξη οθόνης θα ενεργοποιηθεί μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δραστηριότητα στην οθόνη.
    5. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης πατώντας το - ή το +.
    6. Ρυθμίστε το Ήχος οθόνης αφής σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Αυτό θα ενεργοποιήσει/σβήσει όλους τους ήχους της οθόνης (εκτός από τους ήχους συναγερμού).
    7. Βαθμονομήστε τη λειτουργικότητα αφής της οθόνης πατώντας δύο φορές το κουμπί βαθμονόμησης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.