990-55222D-034

Ekran Tercihlerinin Konfigürasyonu

  1. Konfigürasyon > Genel > Ekran’a dokunun.
    1. Alarm sesini Etkin veya Devre dışı olarak ayarlayın. Bu, tüm alarm seslerini etkinleştirir/susturur.
    2. Alarm sesi (sadece bilgilendirme alarmları) seçeneğini Etkin veya Devre dışı olarak ayarlayın. Bu, tüm bilgilendirme alarmı seslerini etkinleştirir/susturur.
    3. Sıcaklık birimini ayarlamak için Santigrat veya Fahrenhayt'ı seçin.
    4. Ekran koruyucuyu açılacak seçeneğini 5 dk., 15 dk., 30 dk. veya Asla olarak ayarlayın. Ekran koruyucu, ekranda herhangi bir etkinlik gerçekleştirilmediğinde ayarlanan süreden sonra açılacaktır.
    5. - veya + öğesine dokunarak Display parlaklığını ayarlayın.
    6. Dokunmatik ekran sesi seçeneğini Etkin veya Devre dışı olarak ayarlayın. Bu, tüm ekran seslerini etkinleştirir/susturur (alarm sesleri hariç).
    7. Kalibrasyon düğmesine iki kez dokunarak ekranın dokunmatik işlevselliğini kalibre edin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.