Przeprowadzanie testu trybu SPoT z użyciem baterii w pojedynczym zasilaczu UPS
Wymagania wstępne dla pojedynczego systemu UPS:
-
Wyłącznik UOB musi być otwarty
-
Tryb pracy zasilacza UPS musi być ustawiony na Żądane obejście stat.
-
Urządzenia rozłączające baterię BB muszą być zamknięte
-
Nie może być żadnych wykrytych usterek nadzoru
-
Wyłącznik SSIB musi być zamknięty
Funkcja ta przeprowadza test rozładowywania baterii bez konieczności użycia obciążnicy. Podczas testu trybu SPoT z użyciem baterii falownik jest włączony, a zasilacz UPS znajduje się w trybie żądanego obejścia statycznego. Podczas testu zasilacz UPS przeprowadza test kalibracji czasu pracy bateryjnej (jeśli spełnione są warunki testu czasu pracy bateryjnej, patrz Rozpoczęcie testu kalibracji czasu pracy) i odpowiednio dostosowuje szacowany czas pracy.
Moc wyjściową można ręcznie dostosować od 10 do 100% obciążenia, aby była możliwie jak najbardziej zbliżona do warunków pracy.
Test zostaje zatrzymany, gdy napięcie baterii osiągnie poziom zamknięcia lub gdy zostanie osiągnięty określony poziom rozładowania.
- Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz .
- Na stronie 1 menu trybu SPoT z baterią sprawdź, czy spełnione są wstępne wymogi do przeprowadzenia testu i upewnij się, że obciążenie jest zasilane, jeśli podczas procedury jest otwarty wyłącznik UOB. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
- Na stronie 2 postępuj zgodnie z podaną listą kontrolną. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
- Na stronie 3 ustaw poziom rozładowania baterii i mocy wyjściowej. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
- Na stronie 4 naciśnij przycisk Włącz tr. SPoT z baterią, aby uruchomić test.