990-55222D-025

Wyświetlanie statusu udziału zasilacza UPS jako rozproszonego źródła energii (DER)

System UPS, który zawiera baterię, może działać jako rozproszone źródło energii (DER), wykorzystując energię z baterii zamiast sieci energetycznej do zasilania obciążenia. System zewnętrzny może zażądać od zasilacza UPS przejścia z trybu podwójnej konwersji w tryb pracy bateryjnej po wykryciu spadku częstotliwości w sieci. Zmniejszy to obciążenie sieci odpowiadające obciążeniu wyjścia zasilacza UPS i pomoże ustabilizować częstotliwość sieci energetycznej. Gdy czas podtrzymania dobiegnie końca, system zewnętrzny zakończy żądanie, a zasilacz UPS powróci w tryb podwójnej konwersji i przełączy obciążenie na sieć energetyczną. System UPS musi być zainstalowany w konfiguracji szybkiej rezerwy częstotliwości (FFR), aby działać jako źródło DER. Konfiguracja FFR jest dostępna tylko w ograniczonych sieciach energetycznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Warunki działania zasilacza UPS w trybie DER:

  • Tryb DER jest włączony dla zasilacza UPS.

  • Styk wejściowy UPS jest zasilany z generatora nie jest aktywny/włączony.

  • Bateria jest sprawna.

  • Tryb pracy zasilacza UPS to praca falownikowa lub tryb eConversion/EKO.

  • Stan naładowania baterii (SoC) jest powyżej skonfigurowanego poziomu minimalnego.

  • Wyjście UPS nie jest przeładowane.

  1. Stuknij opcję Konfiguracja > Zasilacz sieci UPS.

    Zasilacz UPS będzie gotowy do działania w trybie DER, gdy zostaną spełnione warunki. Na ekranie pojawi się komunikat UPS jest gotowy do działania jako DER: Włącz. Gdy polecenie działania w trybie DER zostanie odebrane z zewnętrznego systemu zarządzania za pośrednictwem chronionej magistrali Modbus, pojawi się komunikat Żądane działanie UPS jako DER: Na ekranie pojawi się polecenie Włącz.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.