990-55222C-031

Översikt över singelsystem

UIB Frånkopplingsenhet för enhetens ingång
SSIB Frånkopplingsenhet för statisk omkopplares ingång
UOB Frånkopplingsenhet för enhetens utgång
BB Frånkopplingsenhet för batteri
MBB Frånkopplingsenhet för underhållsbypass
OBS: I Schneider Electrics litteratur används ”frånkopplingsenhet” som en allmän term som omfattar kretsbrytare eller omkopplare eftersom deras position kan variera beroende på konfigurationen. Detaljer om den individuella konfigurationen finns i kopplingsschemat och/eller genom att läsa symbolen på framsidan av varje frånkopplingsenhet.

Singelsystem – enkelmatad försörjning

Singelsystem – dubbelmatad försörjning

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.