990-55222C-031

Konfigurera utgången

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
  1. Tryck på Konfiguration > Utgång.
    1. Ställ in Växelströmsspänning ph-ph380 VAC, 400 VAC eller 415 VAC beroende på konfiguration.
    2. Ställ in Frekvens till 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 eller 60 Hz ±10,0 beroende på din konfiguration.
    3. Tryck på OK för att spara inställningarna och sedan på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  2. På nästa sida gör du följande inställningar:
    1. Ställ in Bypass- och utgångstolerans (%). Bypass- och utgångstoleransintervallet är mellan +3 % och +10 %, standardvärdet är +10 %.
    2. Ställ in Spänningskompensation (%). UPS-enhetens utgående spänning kan justeras till upp till ±3 % för att kompensera för olika kabellängder, standardvärdet är 0 %.
    3. Ställ in Överladdningströskel (%). Överladdningsintervallet kan justeras till mellan 0 % och 100 %, standardvärdet är 100 %.
    4. Ställ in Spänningskomp. för transformator (%). Intervallet för spänningskomp. för transformatorn är 0 % till 3 %, standardvärdet är 0 %. Se Spänningskompensation för utgångstransformator för mer information och Konfigurera UPS-ingången för att konfigurera så en utgångstransformator är närvarande.
    5. Tryck på OK för att spara dina inställningar.

Spänningskompensation för utgångstransformator

Det är möjligt att kompensera för en utgångstransformator och balansera utgångsspänningsfallet (0–3 %).

  1. Koppla bort lasten från UPS:en.

  2. Mät spänningen på transformatorns sekundärsida vid 0 % last och justera UPS:ens utgångsspänning manuellt via inställningen Spänningskompensation (%) för att kompensera spänningens offsettryck, om det finns .

  3. Anslut lasten till UPS:en.

  4. Mät nu spänningen på transformatorns sekundärsida igen vid X % last och justera vid behov UPS:ens utspänning via inställningen Spänningskomp. för transformator(%) för att kompensera för spänningsfall i transformatorn.

Transformatorns spänningskompensation som krävs vid den specifika lasten används för att göra en automatisk linjär utspänningsjustering på UPS:en i relation till lasten (%).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.