990-55222C-031

Lysdiodindikator för status vid olika UPS-driftlägen

Om skärmen slutar fungera kan du se UPS-driftläget via lysdiodsindikatorerna på systemnivåkontrollen.

  • Grön LED betyder att funktionen är aktiv.

  • Släckt LED betyder att funktionen är inaktiv.

  • Röd LED (grå i illustrationen) betyder att funktionen inte fungerar eller att funktionen är i larmläge.

Dubbel konvertering (normal drift)
eConversion-läge
Batteridrift (i system med dubbel försörjning med bypass tillgänglig)
Batteridrift (för enkelmatad försörjning eller system med dubbel försörjning utan tillgänglig bypass)
Begärd statisk bypassdrift
Tvingad statisk bypassdrift
ECO-läge
Statisk bypass-standbydrift


Avstängt läge
 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.