990-55222C-031

Tester

UPS-systemet kan utföra följande tester för att säkerställa korrekt prestanda av systemet:

  • Summer

  • Lysdiodsindikator

  • Brytarlampa

  • LED-remsa

  • Batteri

  • Drifttidskalibrering

Se Starta ett drifttidskalibreringstest och Starta ett batteritest för ytterligare information samt krav för att genomföra dessa tester.

  1. Tryck på Underhåll. Tryck sedan på knappen för funktionen för att starta testet av funktionen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.