990-55222C-031

Lysdiodsindikator för status på kraftmodulen

En status-LED finns på framsidan av kraftmodulen för att visa kraftmodulens status.

  • Grön LED på: Kraftmodulen fungerar.

  • Grön LED blinkar (långsamt): Kraftmodulen utför ett självtest.

  • Grön LED blinkar (snabbt): Kraftmodulen utför en uppdatering av progr.vara.

  • Grön LED blinkar (snabb blinkning med fyra sekunders intervall): Kraftmodulens aktiveringsomkopplare är i läget AV (olåst).

  • Röd LED på: Kraftmodulen fungerar inte.

  • Röd LED blinkar (långsamt): Kraftmodulens komponenter har stängts av, eller så har kraftmodulen inte slutfört självtestet, eller så har kraftmodulen förlorat kommunikationen med enhetskontrollen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.