990-55222C-031

Konfigurera ingångskontakterna

  1. Tryck på Konfiguration > Kontakter och reläer och välj den ingångskontakt som du vill konfigurera.
  2. Välj en funktion från rullgardinslistan för den valda ingångskontakten:
    Ingen: Ingångskontakten är inte tilldelad någon funktion. Generator försörjer UPS:en: Ingång för att indikera att UPS-enheten får strömtillförsel från en generator. Du måste även välja reducering av batteriladdningsström när UPS-enheten strömförsörjs av en generator. Ställ in Batteriladdningseffekt under generatortillförsel0 % (ingen batteriladdning), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % (full batteriladdning). Batteriladdningseffekt under generatortillförsel kan endast väljas för den här funktionen.
    Jordfel: Ingång för att indikera att det finns ett jordfel. Ventilation i batteriutrymmet fungerar inte: Ingång för att indikera att ventilationen i batteriutrymmet inte fungerar. När ingången är aktiv stängs batteriladdaren AV.
    Användardefinierat 1: Ingång för allmän användning. Extern batteriövervakning upptäckte ett fel: Ingång för att indikera att den externa batteriövervakningen har upptäckt ett fel. När ingången är aktiv visar UPS-enheten ett larm (ingen annan åtgärd).
    Användardefinierat 2: Ingång för allmän användning. Högeffektivitetsläget är inaktiverat: Om den här ingången är aktiverad hindras UPS-enheten från att gå in i högeffektivitetsläge (ECO-läge och eConversion-läge) eller stänger av ett aktivt högeffektivitetsläge.
    Extern övervakning av energilagring upptäckte ett mindre fel: Ingång för att indikera att den externa övervakningen av energilagring har upptäckt ett mindre fel. Extern signal stänger av laddaren: Om den här ingången är aktiverad stängs laddaren av vid en signal från extern utrustning, t.ex. vid en signal från extern energilagring.
    Extern övervakning av energilagring upptäckte ett större fel: Ingång för att indikera att den externa övervakningen av energilagring har detekterat ett större fel. Transformatorns temperatur är för hög: Ingång för att indikera att det finns ett högtemperaturslarm för transformatorn.
    DC ground fault (DC jordfel): Ingång för att indikera att det finns ett DC ground fault (DC jordfel).  
  3. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.