990-55222C-031

Stäng ner UPS-systemet till underhållsbypassdrift

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Stäng av UPS-systemet med hjälp av Guidade sekvenser:
    • För ett enskilt UPS-system: Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Stäng UPS-systemet och följ stegen som visas på skärmen.
    • För ett parallellt UPS-system: Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Stänga en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.