990-55222C-031

Uppstart av UPS-system från underhållsbypassdrift

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB om den är öppen.
    Skärmen aktiveras. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
  2. Starta UPS-systemet med hjälp av Guidade sekvenser:
    • För ett enskilt UPS-system: Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta UPS-systemet och följ stegen som visas på skärmen.
    • För ett parallellt UPS-system: Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.