990-55222C-031

Visa konfiguration för prioritering av batteridrift när ingångskontakten är aktiverad

Funktionen Prioritera batteridrift när ingångskontakt är aktiverad gör att batteridrift kan prioriteras för att ta bort lasten från nätet vid vissa tidpunkter/i vissa situationer, styrt av en ingångskontaktsignal. När denna funktion är aktiverad kommer UPS-enheten att övergå till batteridrift vid en ingångskontaktsignal. UPS-enheten kommer endast att övergå till batteridrift om batteridrift är möjlig, dvs. om det finns tillräckligt med drifttid tillgänglig från batterierna och inga andra begränsningar upptäcks. När ingångskontaktsignalen inaktiveras återgår UPS-enheten till standarddriftläge. Den här funktionen kan endast konfigureras av representanter för Schneider Electric Services.

  1. Tryck på Konfiguration > Nätinteraktiv UPS för att se om Prioritera batteridrift när ingångskontakten är aktiverad är aktiverad/inaktiverad.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.