990-55222C-031

Konfigurera UPS-ingången

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
  1. Tryck på Konfiguration > UPS.
    1. Ställ in Konfiguration av huvudström till Enkelmatad försörjning eller Dubbel försörjning.
    2. Välj Autostart av växelriktare om du vill aktivera den här funktionen. När Autostart av växelriktare har aktiverats startar växelriktaren automatiskt så snart inspänningen återställs efter att ha stängts av p.g.a. tomt batteri.
      OBS: Autostart av växelriktare tillåts inte i ett parallellsystem.
      FARA
      Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
      Utför alltid korrekt nedstängning/säkring innan du arbetar med UPS:en. En UPS med autostart aktiverad startas automatiskt om när nätspänningen kommer tillbaka.
      Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
    3. Ställ in Transformator närvarande till Ingen transformator installerad, Ingångstransformator, Utgångstransformator eller Ingångs- och utgångstransformatorer.
    4. Ställ in Redundans med kraftmodul till N+0 eller N+1*.
    5. Tryck på OK för att spara inställningarna och sedan på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  2. På nästa sida kan du se följande inställningar:
    1. Visa om Aktivera anpassad begränsning av ingångsströmär inaktiverad eller aktiverad. När Aktivera anpassad begränsning av ingångsström har aktiverats kommer ingångsströmmen att begränsas till de inställda maxvärdena när UPS:en är i växelriktardrift. Den här funktionen kan endast aktiveras och konfigureras av Schneider Electrics service.
    2. Visa inställningen för Maximal begränsning av ingångsström vid växelriktardrift (A).
    3. Visa inställningen för Maximal begränsning av ingångsström vid växelriktardrift med generatorn på (A).
    4. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.