990-55222C-031

Nedstängning av UPS-systemet till underhållsbypassdrift med en inoperabel skärm

OBS: Om skärmen fungerar ska du alltid gå till Kontroll > Guidade sekvenser och följa stegen på skärmen för att stänga av UPS-enheten.
  1. Tryck på och håll in växelriktarens AV-knapp på systemnivåkontrollen i 5 sekunder. Detta överför UPS-enheten till tvingad bypassdrift. Kontrollera att växelriktarens LED är av och att bypass-LED:en lyser grönt på systemnivåkontrollen. Se Lysdiodindikator för status vid olika UPS-driftlägen.
  2. Stäng frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
  3. I ett parallellsystem: Öppna frånkopplingsenheten för systemisolering SIB.
  4. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
  5. Öppna frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
  6. Öppna frånkopplingsenheten(-erna) för batteri.
  7. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB.
  8. I ett parallellsystem: Upprepa steg 4 till 7 för de andra UPS-enheterna i parallellsystemet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.