990-55222C-031

Uppstart och anslutning av en UPS till ett parallellsystem i drift.

Använd den här proceduren för att starta en UPS och lägga till den i ett parallellsystem som är i drift.

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB för den här UPS-enheten (om den är öppen).
    Skärmen aktiveras. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
  2. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
  3. Generellt uppstartsförfarande:
    OBS: Följande är generella uppstartsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet
    1. Stäng frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns), för den här UPS-enheten.
    2. Stäng frånkopplingsenheten för bypassbakström BF2 (om sådan finns) för den här UPS-enheten.
    3. Stäng frånkopplingsenheten(-erna) för batteri för den här UPS-enheten.
    4. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB för den här UPS-enheten.
    5. På den här UPS-enheten väljer du Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på eller trycker på och håller in PÅ-knappen för växelriktaren på systemnivåkontrollen i 5 sekunder.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.