990-55222C-031

Översikt över parallellsystem

UIB Frånkopplingsenhet för enhetens ingång
SSIB Frånkopplingsenhet för statisk omkopplares ingång
UOB Frånkopplingsenhet för enhetens utgång
SIB Frånkopplingsenhet för systemisolering
BB Frånkopplingsenhet för batteri
MBB Frånkopplingsenhet för underhållsbypass
OBS: I Schneider Electrics litteratur används ”frånkopplingsenhet” som en allmän term som omfattar kretsbrytare eller omkopplare eftersom deras position kan variera beroende på konfigurationen. Detaljer om den individuella konfigurationen finns i kopplingsschemat och/eller genom att läsa symbolen på framsidan av varje frånkopplingsenhet.

Galaxy VXL kan stödja upp till 4 UPS:er parallellt för kapacitet och upp till 4+1 UPS:er parallellt för redundans med individuell UIB och SSIB.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbelmatad försörjning

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.