990-55222C-031

Visa systemstatusinformationen

  1. Tryck på Status.
    1. Tryck på Ingång för att se status.

      Ingång

      Spänning f-f (fas-till-fas) Den aktuella ingångsspänningen fas-till-fas.
      Ström Den aktuella ingångsströmmen från källan för huvudströmförsörjning (växelström) per fas i ampere (A).
      Frekvens Den aktuella ingångsfrekvensen i hertz (Hz).
      Spänning f-N (fas-till-neutral)* Den aktuella fas-till-neutrala ingångsspänningen i volt (V).
      Total effekt Den aktuella totala aktiva ingångseffekten (för alla tre faser) i kW.
      Effekt Den aktuella aktiva ingångseffekten (eller verklig effekt) för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är den del av ett strömflöde, enligt ett genomsnitt av en hel cykel i en AC-vågform, som resulterar i nettoöverföring av energi i en riktning.
      Maximal ström Maximal ingångsström i ampere (A).
      Effektfaktor Förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
      Max. RMS-ström Aktuell maximal RMS-ström.
      Energi Den totala energiförbrukningen sedan installationen genomfördes.
    2. Tryck på Utgång för att se status.

      Utgång

      Spänning f-f (fas-till-fas) Utgående spänning, fas till fas, på växelriktaren i volt (V).
      Ström Den aktuella utgående strömmen för varje fas i ampere (A).
      Frekvens Den aktuella utgående frekvensen i hertz (Hz).
      Spänning f-N (fas-till-neutral)* Fas-till-neutral utgående spänning från växelriktaren i volt (V).
      Last Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta faslasten visas.
      Neutral ström* Den aktuella neutrala utgångsströmmen i ampere (A).
      Total effekt Den aktuella totala aktiva uteffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Den aktuella aktiva utgångseffekten (eller verklig effekt) för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är den del av ett strömflöde, enligt ett genomsnitt av en hel cykel i en AC-vågform, som resulterar i nettoöverföring av energi i en riktning.
      Maximal ström Den maximala utgångsströmmen i ampere (A).
      Effektfaktor Den aktuella uteffektsfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
      Max. RMS-ström Aktuell maximal RMS-ström.
      Energi Den totala tillhandahållna energin sedan installationen genomfördes.
      Toppvärde Det aktuella utgående toppvärdet för varje fas. Utgående toppvärde är förhållandet mellan toppvärdet för utgående ström och RMS (kvadratiskt medelvärde).
    3. Tryck på Bypass för att se status.

      Bypass

      Spänning f-f (fas-till-fas) Den aktuella fas-till-fas-bypasspänningen i volt (V).
      Ström Den aktuella bypasströmmen för varje fas i ampere (A).
      Frekvens Den aktuella bypassfrekvensen i hertz (Hz).
      Spänning f-N (fas-till-neutral)* Den aktuella fas-till-neutrala bypasspänningen i volt (V).
      Total effekt Den aktuella totala aktiva bypasseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Den aktuella aktiva bypasseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
      Maximal ström Maximal bypasström i ampere (A)
      Effektfaktor Den aktuella bypasseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
      Max. RMS-ström Aktuell maximal RMS-ström.
    4. Tryck på Batteri för att se status.

      Batteri

      Mätvärden Den aktuella likströmmen som dras från batteriet, i kilowatt (kW).
      Den aktuella batterispänningen (VDC).
      Den aktuella batteriströmmen i ampere (A). En positiv ström indikerar att batteriet laddas. En negativ ström indikerar att batteriet laddas ur.
      Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de anslutna temperaturgivarna.
      Batteri Återstående tid innan batterierna stängs av på grund av låg spänningsnivå. Visar även batteriets laddningsnivå i procent av full laddningskapacitet.
      Den aktuella batteriladdningen (Ah).
      Konfiguration Visar batterityp.
      Status Laddarens allmänna tillstånd.
      Läge Laddarens driftläge (Av, Hålladdningsspänning, Snabbladdningsspänning, Utjämning, Cyklisk, Test).
      Laddningskapacitet Den maximala laddningskapaciteten, i procent av UPS-enhetens nominella uteffekt.
    5. Tryck på Temperatur för att se status.

      Temperatur

      UPS Omgivningstemperatur Omgivningstemperatur i Celsius eller Fahrenheit.
      Batteritemperatur Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de anslutna temperaturgivarna.
      Fuktighet Relativ luftfuktighet för de installerade kraftmodulerna baserat på en integrerad sensor inuti UPS:enheten.
      Externa sensorer. Namngivning konfigureras via gränssnittet för nätverkshantering. Temperatur Omgivningstemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de anslutna tillvalen med temperaturgivarna (AP9335T och AP9335TH).
      Fuktighet Fuktighet i procent från de anslutna tillvalen med fuktsensorerna (AP9335TH).
    6. Tryck på Kraftmoduler för att se status. Vyn visar närvaro- och statussymboler för varje kraftmodul.

      Kraftmoduler

      Kraftmodul tillgänglig Statussymbol för kraftmodul (grå i illustrationen)
      Svarta linjer: Kraftmodul PMx är närvarande
      Grön: Det finns inga larm för kraftmodulen.
      Gråa linjer: Kraftmodul PMx finns inte
      Blå: Informationslarm finns för kraftmodulen. Tryck på larmstatussymbolen i det övre högra hörnet på skärmen för att öppna loggen över aktiva larm.
       
      Gul: Varningslarm finns för kraftmodulen. Tryck på larmstatussymbolen i det övre högra hörnet på skärmen för att öppna loggen över aktiva larm.
       
      Röd: Kritiska larm finns för kraftmodulen. Tryck på larmstatussymbolen i det övre högra hörnet på skärmen för att öppna loggen över aktiva larm.
    7. Tryck på Peak shaving för att se status.

      Peak shaving

      Peak shaving mode Visar om peak shaving mode är aktivt eller inaktivt just nu.
      Ingångens effekt Den aktuella ingångseffekten som används av UPS-enheten.
      Batterieffekt Den aktuella batterikraft som används av UPS:en.
      Laddning i peak shaving mode Visar om batteriladdning är tillåten när UPS-enheten är i aktivt peak shaving mode.
      Tvingad batteridrift Visar om tvingad batteridrift är aktiverad (grön).
      Laddningsstatus Batteriernas aktuella laddningsstatus. Batteriernas laddningsstatus måste vara på en viss nivå innan toppbelastningsskyddsläget (peak shaving mode ) tillåts vara aktivt. Peak shaving mode (toppbelastningsskyddsläget) inaktiveras om laddningsstatus når en viss miniminivå.
      Återstående tid:
      Batteridrift
      Peak shaving mode (toppbelastningsskyddsläge)

      Återstående tid schemalagd för batteridrift.
      Återstående tid schemalagd för aktivt peak shaving mode (toppbelastningsskyddsläge).
    8. Tryck på Parallell för att se status.

      Parallell

      Ingångsström Den aktuella ingångsströmmen från ingångskällan per fas i ampere (A).
      Bypasström Den aktuella bypasströmmen från bypasskällan per fas i ampere (A).
      Total uteffekt Den totala uteffekten för det parallella UPS-systemet som visar den totala lasten i procent och den totala uteffekten i kW och kVA för parallellsystemet.
      Utgående ström Den aktuella utgående strömmen för varje fas i ampere (A).
      Antal redundanta UPS-enheter Antal redundanta UPS-enheter som är närvarande.
      Redundansinställning Den konfigurerade redundansinställningen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.