990-55222C-031

Uppstart från underhållsbypassdrift för singel-UPS-system med installerad solenoidnyckelenhet (SKRU)

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
OBS: Detta är en allmän procedur, följ alltid de specifika instruktioner som följer med ditt SKRU-system (solenoidnyckelenhet).
  1. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB.
    Skärmen aktiveras. Omstarten tar ungefär tre minuter.
  2. Stäng frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
  3. Stäng frånkopplingsenheten för bypassbakström BF2 (om sådan finns).
  4. Stäng frånkopplingsenheterna för batteri.
  5. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift.
  6. Håll ner SKRU-tryckknappen, vrid och ta bort nyckel B från SKRU-förreglingen.
  7. Sätt in nyckel B i förreglingen för frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB och vrid om nyckeln.
  8. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
  9. Öppna frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
  10. Vrid och ta bort nyckel A från förreglingen för frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
  11. Sätt in nyckel A i SKRU-förreglingen och vrid nyckeln till det låsta läget.
  12. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.