990-55222C-031

Konfigurera utgångsreläerna

  1. Tryck på Konfiguration > Kontakter och reläer och välj det utgångsrelä som du vill konfigurera.
  2. Ställ in Fördröjning (sek).
  3. Välj för att aktivera Spänningssatt kontrolläge (inaktiverat som standard).

    När Spänningssatt kontrolläge är aktiverat, är utgångsreläet aktiverat och det kommer att inaktiveras när de händelser som har tilldelats utgångsreläet inträffar (normalt aktiverat).

    När Spänningssatt kontrolläge är inaktiverat, är utgångsreläet inaktiverat och det kommer att aktiveras när händelserna som har tilldelats utgångsreläet inträffar (normalt inaktiverat).

    Spänningssatt kontrolläge måste vara individuellt aktiverat för varje utgångsrelä vilket gör det möjligt att upptäcka om utgångsreläet är ur drift:

    • Om strömförsörjningen till utgångsreläerna försvinner, kommer händelserna som är tilldelade utgångsreläerna att anges som befintliga.

    • Om ett enstaka utgångsrelä slutar fungera, kommer händelserna som är tilldelade det enstaka utgångsreläet att anges som befintliga.

  4. Välj vilka händelser du vill tilldela utgångsreläet. Tryck på OK på varje sida för att spara dina inställningar och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
    OBS: Du kan tilldela ett och samma utgångsrelä flera funktioner.
    Allmänt UPS-larm: Utgången aktiveras så snart något UPS-larm detekteras. UPS i underhållsläge: Utgången aktiveras när enhetens frånkopplingsenhet (UOB) har öppnats, vilket överför UPS-enheten till underhållsläge. UPS-enheten strömförsörjer inte lasten.
    UPS-informationslarm: Utgången utlöses när ett informationslarm förekommer för UPS-enheten. Externt fel: Utgången utlöses när UPS-enheten detekterar ett externt fel.
    UPS-varningslarm: Utgången utlöses när ett varningslarm förekommer för UPS-enheten. Fläkten ej i drift: Utgången utlöses när en eller flera fläktar inte är i drift.
    Kritiskt UPS-larm: Utgången utlöses när ett kritiskt larm förekommer för UPS-enheten. Låg batterispänning: Utgången utlöses när batterispänningen ligger under tröskelvärdet.
    Allmänt systemlarm: Utgången utlöses när larm förekommer för systemet. Batteriet fungerar inte korrekt: Utgången utlöses när batterierna inte fungerar korrekt.
    Informationslarm system: Utgången utlöses när ett informationslarm förekommer för systemet. Batteriet är frånkopplat: Utgången utlöses när batterierna har kopplats ur eller frånkopplingsenheten(-erna) för batteri är öppna.
    Varningslarm system: Utgången utlöses när ett varningslarm förekommer för systemet. Växelriktaröverlastning: Utgången utlöses när en överbelastning sker medan UPS-enheten är i växelriktardrift.
    Kritiskt systemlarm: Utgången utlöses när ett kritiskt larm förekommer för systemet. Utgångsöverlastning: Utgången utlöses när en överbelastning sker medan UPS-enheten är i växelriktardrift eller bypassdrift.
    UPS i normal drift: Utgången utlöses när UPS-enheten körs i normal drift. Ingång utanför tolerans: Utgången utlöses när ingången är utanför toleransen.
    UPS i batteridrift: Utgången utlöses när UPS-enheten körs i batteridrift. Bypass utanför tolerans: Utgången utlöses när bypass är utanför toleransen.
    UPS i statisk bypassdrift: Utgången utlöses när UPS-enheten körs i tvingad statisk bypassdrift eller begärd statisk bypassdrift. EPO aktiv: Utgången utlöses när nödavstängaren har aktiverats.
    UPS i underhållsbypassdrift: Utgången utlöses när UPS-enheten körs i intern underhållsbypassdrift eller extern underhållsbypassdrift.  
  5. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.