990-55222C-031

Uppstart av UPS-systemet från underhållsbypassdrift med en skärm som inte fungerar

OBS: Om skärmen fungerar ska du alltid gå till Kontroll > Guidade sekvenser och följa stegen på skärmen för att starta UPS-enheten.
  1. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB om den är öppen.
  2. Stäng frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
  3. Stäng frånkopplingsenheten för bypassbakström BF2 (om sådan finns).
  4. Stäng frånkopplingsenheten(-erna) för batteri.
  5. Tryck på och håll in växelriktarens PÅ-knapp på systemnivåkontrollen i 5 sekunder. Detta aktiverar växelriktaren och överför UPS-enheten till växelriktardrift (eConversion eller dubbelkonverteringsläge). Kontrollera att växelriktarens LED lyser grönt på systemnivåkontrollen. Se Lysdiodindikator för status vid olika UPS-driftlägen.
  6. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
  7. I ett parallellsystem: Upprepa steg 1 till 6 för de andra UPS-enheterna i parallellsystemet.
  8. I ett parallellsystem: Stäng frånkopplingsenheten för systemisolering SIB (om sådan finns).
  9. Öppna frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.