990-55222C-007

Διαμόρφωση Modbus

Το Modbus μπορεί να διαμορφωθεί για την ενσωματωμένη και την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου (NMC).

  1. Πατήστε Διαμόρφωση > Modbus και επιλέξτε Ενσωματωμένη NMC για να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου ή Προαιρετική NMC για να διαμορφώσετε την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου.
  2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στην πρώτη σελίδα για την επιλεγμένη NMC:
    1. Αφαιρέστε το μαρκάρισμα για την Απενεργοποίηση για να διαμορφώσετε το σειριακό Modbus. Όταν υπάρχει το μαρκάρισμα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ρυθμίσεων και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
    2. Ορίστε το στοιχείο Ισοτιμία στην επιλογή Καμία, Ζυγή ή Μονή.
    3. Ορίστε το στοιχείο Bit διακοπής στην επιλογή 1 ή 2.
    4. Ορίστε το στοιχείο Ρυθμός baud στην επιλογή 2400, 9600, 19200 ή 38400.
    5. Ορίστε το στοιχείο Μοναδικό αναγνωριστικό στόχου σε έναν αριθμό μεταξύ του 1 και του 247.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε συσκευή στον αγωγό πρέπει να έχει ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις εκτός από το Μοναδικό αναγνωριστικό στόχου της διεύθυνσης συσκευής, το οποίο πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε συσκευή. Δύο συσκευές στον αγωγό δεν μπορούν να έχουν την ίδια διεύθυνση.
    6. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και αγγίξτε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
  3. Διαμόρφωση τις ρυθμίσεις στη δεύτερη σελίδα:
    1. Αφαιρέστε το μαρκάρισμα για την Απενεργοποίηση για να διαμορφώσετε το TCP Modbus. Όταν υπάρχει το μαρκάρισμα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ρυθμίσεων και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
    2. Επιλέξτε το στοιχείο Θύρα 502 ή Θύρα [5000 έως 32768].
    3. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
  4. Επαναλάβετε τα βήματα για να ρυθμίσετε την άλλη NMC, εάν χρειάζεται.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.