Modbus Yapılandırması
Modbus, entegre edilmiş ve opsiyonel ağ yönetim kartı (NMC) için yapılandırılabilir.
- öğesine dokunun ve entegre ağ yönetim kartını yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC'yi veya isteğe bağlı ağ yönetim kartını (varsa) yapılandırmak için Opsiyonel NMC'yi seçin.
- Seçilen NMC için ilk sayfadaki
ayarları yapılandırın:NOT: Modbus RTU ve BACnet MS/TP protokollerinin her ikisi de etkinleştirilemez. Ekranda Modbus yapılandırmak istiyorsanız ağ yönetim kartı web arayüzü veya CLI üzerinden BACnet MS/TP erişimini devre dışı bırakın.
- Seri Modbus'u yapılandırmak için Devre dışı onay işaretini kaldırın. Onay işareti mevcut olduğunda, hiçbir ayar yapılamaz ve işlev devre dışı bırakılır.
- Eşlik öğesini Yok , Çift veya Tek olarak ayarlayın.
- Durma biti ayarını 1 ya da 2 şeklinde yapın.
- Baud hızı ayarını 2400, 9600, 19200 ya da 38400 olarak yapın.
- Hedef benzersiz kimliği 1 ile 247 arasında bir sayıya ayarlayın.NOT: Veri yolu üzerindeki her cihaz, Hedef Benzersiz Kimlik adresi hariç, tam olarak aynı ayarlara sahip olmalıdır. Veri yolunda iki cihaz aynı adrese sahip olamaz.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
- İkinci sayfada ayarları yapılandırın:
- TCP Modbus'u yapılandırmak için Devre dışı onay işaretini kaldırın. Onay işareti mevcut olduğunda, hiçbir ayar yapılamaz ve işlev devre dışı bırakılır.
- Port 502 veya Port \[5000 ila 32768] öğesini seçin.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
- Gerekirse diğer NMC'yi yapılandırmak için adımları tekrarlayın.