990-55222D-004

Konfigurer Modbus

Modbus kan konfigureres for det integrerede og for det valgfrie netværksadministrationskort (NMC).

  1. Tryk på Konfiguration > Modbus og vælg Integreret NMC for at konfigurere det integrerede netværksadministrationskort eller Valgfri NMC for at konfigurere det valgfrie netværksadministrationskort (hvis det er til stede).
  2. Konfigurer indstillingerne på første side for den valgte NMC:
    BEMÆRK: Modbus RTU- og BACnet MS/TP-protokoller kan ikke begge være aktiverede. Hvis du vil konfigurere Modbus på displayet, skal du deaktivere BACnet MS/TP-adgang via netværksadministrationskortets webgrænseflade eller CLI.
    1. Fjern fluebenet ud for Deaktiver for at konfigurere Seriel Modbus. Når der er et flueben, kan der ikke oprettes nogen indstillinger, og funktionen er deaktiveret.
    2. Indstil Paritet til Ingen, Lige eller Ulige.
    3. Indstil Stopbit til 1 eller 2.
    4. Indstil Baud-hastighed til 2400, 9600, 19200 eller 38400.
    5. Indstil Entydigt destinations-id til et tal mellem 1 og 247.
      BEMÆRK: Alle enheder på bussen skal have nøjagtigt samme indstillinger undtagen enhedsadressen Entydigt destinations-id, som skal være unik for hver enhed. Der må ikke være to enheder på bussen med samme adresse.
    6. Tryk på OK for at gemme indstillingerne, og tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
  3. Konfigurer indstillingerne på anden side:
    1. Fjern fluebenet ud for Deaktiver for at konfigurere TCP-Modbus. Når der er et flueben, kan der ikke oprettes nogen indstillinger, og funktionen er deaktiveret.
    2. Vælg Port 502 eller Port [5000 til 32768].
    3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
  4. Gentag disse trin for at konfigurere den anden NMC, hvis det er nødvendigt.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.